DOCA0270TR-01

Avatar Paneli

Avatar Paneli’nde aşağıdakileri yapabilirsiniz:

  • Seçilen bir TeSys avatar hakkında durum ve sayaç bilgilerini görüntüleme

  • avatar için Küçük Olayları ve ayrıca açtırma ve alarm sayaçlarını sıfırlama

Bu panelde bir I/O görünümü ve bir Sayaçlar görünümü bulunur.

  1. TeSys island üzerinde yapılandırılmış avatars listesini görüntülemek için Avatar Paneli’ne tıklayın.

  2. avatar bakım görevlerini gerektiği gibi yapın.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Bu yardımcı oldu mu?