DOCA0270TR-01

Standart Starterlerin ve SIL Starterlerin Takılması

NOT: IEC 61508 standardına göre Safety Integrity Level (Güvenlik Bütünlüğü Seviyesi).

Bu bölümde bitişik starterlerin iki yönlü, iki hızlı ve Y-D Avatarlarda kullanılan montaj aksesuarlarıyla birleştirilmesi için talimatlar bulunmaktadır. Aynı zamanda starterlerin DIN rayına nasıl takılacağı da açıklanmaktadır. Bu bölümdeki işlemleri yapmadan önce elektrik bağlantısını kesin. Bu kılavuzdaki herhangi bir işlemi gerçekleştirmeden önce Önlemler bölümünde verilen bilgileri okuyun ve anladığınızdan emin olun.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Bu yardımcı oldu mu?