OMT IPv6 Bağlantısı
TeSys island ’ı, fiziksel olarak takıldıktan ve açıldıktan sonra, Operation and Maintenance Tool’la (OMT, Operasyon ve Bakım Aracı)) bağlamak için bu prosedürü kullanın. OMT, varsayılan IPv6 adresini kullanarak doğrudan haberleşme modülüne bağlanacaktır.
Bu prosedürü gerçekleştirmek için island’ın ağ üzerinde olması ve bir standart Windows® işletim sistemi üzerinde kablosuz ya da kablolu bağlantı kullanılarak OMT ile iletişim kurabilmesi gerekmektedir.
OMT ile IPv6 üzerinden TeSys island'a bağlanma
| Adım | Eylem |
|
1 |
Bilgisayarın kablosuz ya da kablolu bağlantıyla haberleşme modülü ile aynı ağa bağlı olduğunu kontrol edin. |
|
2 |
Dosya Gezgini’ni kullanarak Bilgisayarınızda Ağ sekmesine gidin. |
|
3 |
TeSys island , Diğer Aygıtlar altında “TeSysisland_FFFF” olarak görünecektir. TeSys island görünmüyorsa, bilgisayarınızda çalışan güvenlik duvarını devre dışı bırakmanız gerekebilir. |
|
4 |
"TeSysisland_FFFF"ye sağ tıklayın ve Özellikler’i seçin. TeSys island ’ın özellikleri gösterilecektir. |
|
5 |
Aygıt web sayfası bağlantısına tıklayın. Bu, haberleşme modülünün IPv6 IP adresidir. OMT, varsayılan tarayıcınızda başlatılacaktır. |
|
6 |
“Bağlantınız özel değil” sayfasına yönlendirilirseniz:
|
|
7 |
Varsayılan kullanıcı adı ve parola (admin, schneider18) ile oturum açın ve Oturum Aç’a tıklayın. |
|
8 |
Parolayı Değiştir penceresi açılacaktır. Devam etmeden önce güvenli bir parola belirleyin ve kaydedin. Parolanızı unutursanız, OMT’ye tekrar erişim sağlamak için fabrika ayarlarına sıfırlama işlemi yapmanız gerekecektir. Bu işlemlerden sonra OMT’de oturum açmış ve TeSys island ’a bağlanmış olursunuz. |