DOCA0270TR-01

Çalışma Koşulları

TeSys island , aşağıdaki koşullara dayanıklılık gösterebilecek tasarıma sahiptir. Belirli modüller için www.se.com/tesys-island ’dan edinilebilecek ilgili ürün veri sayfası belgesinde açıklanan başka koşullar geçerli olabilir.

  • 40 °C (104 °F) ortam sıcaklığı

  • 400 veya 480 V motor

  • %50 nem

  • %80 yük

  • Yatay montaj yönü

  • Tüm girişler etkin

  • Tüm çıkışlar etkin

  • 24 saat/gün, 365 gün/yıl çalışma süresi

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Bu yardımcı oldu mu?