DOCA0270TR-01

Starterlerin DIN Rayına Takılması

Modülleri TeSys island ’a takmadan önce, doğru sırada taktığınızdan emin olmak için TeSys island topolojisine bakın.

Bir starteri DIN rayına takmak için starterin üst girintisini DIN rayının üst kenarına yerleştirin ve klipsin yerine oturduğunu duyana kadar raya doğru bastırın. Aşağıdaki şekillere bakın.

Boyut 1 (TPR••009) ve Boyut 2 (TPR••025 ve TPR••038) Starterler (mm/inç)

Boyut 3 Starterler (TPR••065 ve TPR••080) (mm/inç)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Bu yardımcı oldu mu?