DOCA0270TR-01

Gruplar

Her kullanıcı, okuma ve yazma erişimi için kullanıcı ayrıcalıklarını tanımlayan bir gruba atanır. Erişim Yönetimi penceresini açmak için Kullanıcı Yönetimi bölümünde Daha Fazla Bilgi'ye tıklatın. Bu pencere kullanılabilir grupları görüntüler ve yöneticinin grubun hangi panellere ve işlevlere erişebileceğini seçmesine izin verir. Aşağıdaki şekle bakın.

Erişim Yönetimi

Her kullanıcı türü için açılır menülerden, bu panel için hangi hakları atayacağınızı seçin. Seçenekler şunlardır:

  • Yok

  • Sınırlı

  • Tam

Farklı kullanıcı tipleri için seçenekleri seçebilirsiniz:

  • Yönetici

  • Otomasyon Mühendisi

  • Bakım Seviyesi 1

  • Bakım Seviyesi 2

  • Operatör

Tüm seçimler tamamlandığında, kapatmak için Erişim Yönetimi penceresinin sol üstündeki X işaretini tıklayın.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Bu yardımcı oldu mu?