DOCA0270TR-01

Yük Avatarları

Standart (SIL* olmayan) yük avatars 'ı aşağıdakileri içerir:

  • Standart starter modüleri

  • PV anahtarları ve yerel kontrol girişleri için bir veya daha fazla dijital I/O modülü

  • PV girişleri ve motor sıcaklığı izleme için bir veya daha fazla analog I/O modülü; etkinleştirilmişse

  • Konfigüre edilebilir kontrol mantığı, avatar için Yerel Kontrol Etkin Avatar Parametresi yapım aşamasında Evet’e ayarlı olduğunda etkinleştirilir.

Konfigüre edilebilir kontrol mantığına sahip yük avatars 'ı aşağıda verilmiştir:

  • Tek Yönlü Motor

  • İki Yönlü Motor

  • Tek Yönlü Y/Ü Motor

  • İki Yönlü Y/Ü Motor

  • İki Hızlı Motor

  • İki Hızlı İki Yönlü Motor

  • Tek Yönlü Motor-SIL Durdurma, W. Cat 1/2

  • Tek Yönlü Motor-SIL Durdurma, W. Cat 3/4

  • İki Yönlü Motor-SIL Durdurma, W. Cat 1/2

  • İki Yönlü Motor-SIL Durdurma, W. Cat 3/4

  • İki Hızlı Motor-SIL Durdurma, W. Cat 1/2

  • İki Hızlı Motor- SIL Durdurma, W. Cat 3/4

  • İki Hızlı İki Yönlü Motor-SIL Durdurma, W. Cat 1/2

  • İki Hızlı İki Yönlü Motor-SIL Durdurma, W. Cat 3/4

  • Rezistör

  • Güç Kaynağı

  • Trafo

  • I/O’lu Güç Arayüzü

NOT: TeSys island 'da IO ile Güç Arayüzü avatar 'ı kullanıldığında Profibus iletişimi işlevsel değildir.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Bu yardımcı oldu mu?