DOCA0270TR-01

Teknik Özellikler

TeSys island Teknik Özellikleri

Genişlik 112,5 cm’ye (3,83 ft) kadar
Modüller 20 modüle kadar, haberleşme modülü ve voltaj arayüzü modülleri hariç
Sadece PROFIBUS fieldbus: Döngüsel veri boyut limiti Maksimum 240 bayt büyüklüğe izin verilir
Sistem başına kontrol gücü tüketimi Maksimum 3 A ya da 72 W
Starter başına maksimum yük akımı 80 A, 37 kW (50 hp), maksimum
İç veri yenileme süresi 10 ms
Montaj Metal DIN ray, yatay ya da dikey
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Bu yardımcı oldu mu?