DOCA0270TR-01

Fiziki Yerini Bul

OMT'yi kullanarak herhangi bir işleme başlamadan önce, doğru TeSys island 'a bağlı olduğunuzu doğrulayın.

Aşağıdaki adımları gerçekleştirin:

  1. Kontrol Paneli simgesine tıklayın.

  2. Fiziki Yerini Bul'a tıklayın.

    Sonuç: Haberleşme modülünün PWR LED'i, OMT'nin hangi aygıtla iletişim kurduğunu tanımlamanıza yardımcı olmak için 5 saniye boyunca sabit sarı renkte yanar.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Bu yardımcı oldu mu?