DOCA0270TR-01

Gerilim Düşümü Kuralları

TeSys island standart starterleri, SIL* starteler ve güç arayüzü modülleri, aşağıdaki koşullarda gerilim düşümü olmaksızın çalışmak üzere tasarlanmıştır:

  • Yatay montaj konumu

  • Ortam sıcaklığı 50 °C’ye (122 °F) kadar

Dikey montaj ya da 50 °C’den (122 °F) yüksek ortam sıcaklıkları için yük değeri gereksinimlerine aşağıdaki gerilim düşümü değerlerini uygulayın. İki gerilim düşümü koşulu da geçerliyse her iki gerilim düşümü faktörünü de uygulamanız gerekmektedir. Gerilim düşümü, dijital araçlarla hesaplanır.

Montaj Konumu ve Ortam Çalışma Sıcaklığı için Gerilim Düşümü Kuralları

Gerilim Düşümü Koşulu Gerilim Düşümü Faktörü

Montaj konumu

Dikey montaj konumunda %20 gerilim düşümü gereklidir

Ortam çalışma sıcaklığı

Maksimum 60 °C’ye (140 °F) kadar olmak üzere 50 °C’nin (122 °F) üzerine çıkan sıcaklıklarda °C başına %2 gerilim düşümü

Gerilim düşümü koşulları, tüm standart starterlere, SIL starterlere ve güç arayüzü modüllerine uygulanır. Gerilim düşümü koşulları, kısa devre koruması cihazlarını etkilemez.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Bu yardımcı oldu mu?