LAD9R1 Kitinin Takılması (9–38 A Starterler)
LAD9R1 kitindeki aksesuarlar, iki hızlı ya da iki yönlü avatars 'da bitişik 9–38 A (boyut 1 ve 2) starterlerin birleştirilmesinde kullanılır. Aksesuarları takmak için aşağıdaki tabloda verilen adımları uygulayın ve LAD9R1 Montaj Kitinin Takılması konusuna bakın.
LAD9R1 Takma Prosedürü
Adım |
Eylem |
---|---|
1 |
Sola takılacak starterde, sağ taraftaki starterin ortasına yakın kısmında bulunan etiketteki yuvaya bir düz tornavida sokun ve etiketin altındaki küçük plastik kapağı çıkarın. Etiketin, çıkarılması gereken bölümü deliklerle ayrılmıştır ve etiketin geri kalanından kolayca ayrılacaktır. Starterin sol tarafında bulunan plastik kapağı çıkarmayın. |
Sağa takılacak starterde, sol taraftaki starterin ortasına yakın kısmında bulunan etiketteki yuvaya bir düz tornavida sokun ve etiketin altındaki küçük plastik kapağı çıkarın. Etiketin, çıkarılması gereken bölümü deliklerle ayrılmıştır ve etiketin geri kalanından kolayca ayrılacaktır. Starterin sağ tarafında bulunan plastik kapağı çıkarmayın. |
|
2 |
LAD9V2 mekanik kilitlemeyi, starterin sol tarafında bulunan açıklığa takın. Bağlantı gerçekleştiğinde bir tıklama sesi duyarsınız. |
3 |
Sağdaki starteri, mekanik kilitlemeye takın. Bağlantı gerçekleştiğinde bir tıklama sesi duyarsınız. |
4 |
Montaj zımbasını starterlerin arkasına takın. Zımbanın üst kısmını starterlere yerleştirin. Ardından zımbanın altını yerine oturtmak için aşağı doğru bastırın. |
5 |
LAD9V5 paralel bağlantısını, starterlerin üstüne takın. |
6 |
LAD9V6 ters çevirme bağlantısını, starterlerin altına takın. |
Starterleri ayırmak ve aksesuarları çıkarmak için aşağıdaki tabloda verilen adımları uygulayın ve LAD9R1 Montaj Kitinin Takılması konusuna bakın.
LAD9R1 Çıkarma Prosedürü
Adım |
Eylem |
---|---|
1 |
Yassı kablolar bağlıysa, aksesuarları çıkarmadan önce kabloları modüllerden ayırın. |
2 |
Starter terminalleri üzerindeki vidaları tamamen gevşetin. |
3 |
Ters çevirme bağlantısını starterlerin altından çıkarın. |
4 |
Paralel bağlantıyı, starterlerin üstünden çıkarın. |
5 |
Montaj zımbasını starterlerin arkasından çıkarın. |
6 |
Bir düz tornavida kullanarak iki starteri birbirinden ayırın. |
7 |
Bir düz tornavida kullanarak, mekanik kilitlemeyi starterlerden çıkarın. |