DOCA0270TR-01

Voltaj Arayüzü Modülü

Voltaj arayüzü modülü (VIM), TeSys island için voltaj, güç ve enerji izlemesi sağlar.

Referans numarası TPRVM001’dir.

VIM’in ana işlevleri şunlardır:

  • TeSys island ’ın bir bağlantı noktasında tek fazlı ve üç fazlı hat voltajlarını (47–63 Hz) ölçmek

  • Island seviyesinde enerjiyle ilgili verileri izlemek

  • Tek fazlı sistemler L-N ya da L-L’de voltajları izlemek

  • Nötr N bağlantısı olmayan üç fazlı sistemlerde voltajları izlemek

  • RMS faz voltajlarını ve voltaj faz sırasını hesaplamak

  • Temel frekansı izlemek

  • Gerilim düşme ve yükselmelerinin seviyesini ve süresini belirlemek

Modül kablo bağlantıları için Avatar Kablo Şemaları’na bakın.

VIM, TeSys island ’ın ortak güç kaynağına yukarı akış şeklinde bağlanır.

VIM, çalışma verilerini göndererek haberleşme modülü ile iletişim kurar.

Girişin ölçülmesi için bağlantı özellikleri şu şekildedir: 0,2-2,5 mm² (AWG 24-14) boyutlu üç rijit kablolu, çıkarılabilir yay terminal bloğu.

Yassı kablo (soldaki modüle bağlantı için)

QR kodu

LED durum göstergeleri

İsim etiketi

Yaylı terminalli konnektör

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Bu yardımcı oldu mu?