DOCA0270TR-01

Tabletinizi Bağlama ve OMT'yi Kullanma

Bu bölümde, tabletinizi TeSys island haberleşme modülüne nasıl bağlayacağınız açıklanmaktadır. Bu işlemi gerçekleştirmek için, island’ın ağ üzerinde olması ve kablosuz ya da kablolu bağlantı kullanımıyla tablet ile iletişim kurabilmesi gerekmektedir.

Haberleşme modülüyle bağlantı kurulduktan sonra OMT'ye erişebilirsiniz.

Tableti OMT'ye bağlamak için aşağıdaki adımları gerçekleştirin:

  1. Haberleşme modülünde çalışan OMT’ye erişmek için tabletinizdeki web tarayıcıya haberleşme modülünün adresini (format: https://xxx.xxx.xxx.xxx) girin.

    NOT: Önerilen tarayıcılar Chrome veya Safari'dir.
  2. “Bağlantınız özel değil” sayfasına yönlendirilirseniz:

    1. Gelişmiş düğmesine tıklayın.

    2. Devam etmek için xxx.xxx.xxx.xxx adresine gidin (güvensiz) bağlantısına tıklayın.

      Sonuç: Ekranda OMT oturum açma penceresi görüntülenir.

      OMT Giriş Ekranı

  3. İlk kez bağlanırken, kullanıcı adı olarak admin, şifre olarak schneider18 girin.

  4. Oturum Aç'a tıklayın.

    Sonuç: İlk girişte parolanızı değiştirmeniz istenir.

  5. Geçerli parola olarak schneider18 girin.

  6. Yeni parolanızı iki kez girin ve Gönder'e tıklayın.

    NOT: Parolalar en az bir alfabetik ve bir sayısal karakter içermeli ve en az 10 karakterden oluşmalıdır.

    Parolayı Değiştirme

Oturum açtıktan yaptıktan sonra, OMT giriş ekranında KONTROL PANELİ penceresi görüntülenir. KONTROL PANELİ'ne erişim izniniz yoksa OMT ekranında Avatar Görünümü penceresi görüntülenir. Bağlı TeSys island 'ın adı durum başlığının üstünde görüntülenir. Ayrıca, tarih ve saat ile verilen kontrol türü de görüntülenir. Bkz. Kontrol Tipi.

Kontrol Tipi

TAM KONTROL

Bu tür bir erişim, TeSys island 'a giriş yapan ilk kullanıcıya verilir. Bu kullanıcı sistemi tam olarak kontrol eder.

SALT OKUNUR

Bu tür bir erişim, TAM KONTROL erişimine sahip bir kullanıcı bağlıyken sisteme giriş yapan diğer ek kullanıcılara verilir. Bu ek kullanıcılara salt okunur erişim verilir, çünkü tek seferde yalnızca bir kullanıcının tam kontrolü olabilir.

Aşağıdaki bilgiler OMT Giriş Ekranında görüntülenir:

  • Kritik ve kritik olmayan alarmların sayısı.

  • Test Modu veya Zorlama Modu etkin olduğunda bir gösterge kırmızı renkte yanıp söner.

  • Şu anda sisteme giriş yaptığınızı doğrulayan Merhaba mesajı.

  • OMT Oturumunu Kapatma seçeneği.

  • Yardım almak için tıklayabileceğiniz bir soru işareti (?).

OMT Giriş Ekranı

OMT giriş ekranı, çeşitli görev odaklı panellere erişim sağlar. Ekranın sol tarafındaki ilgili düğmeye tıklayarak istediğiniz paneli seçin:

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Bu yardımcı oldu mu?