DOCA0270TR-01

Operasyon ve Bakım Aracı

Operasyon ve Bakım Aracı (OMT), web tabanlıdır ve teknisyenin elektrik panelini açmadan island’da sorun giderme ve tanılama yapması için bir tabletle kullanılacak şekilde optimize edilmiştir. Operasyon ve Bakım Aracı, operasyon, bakım ve sorun gidermeye yardımcı olmak üzere aşağıdaki özellikleri sunmaktadır:

  • Özelleştirilebilir kullanıcı arayüzü

  • Güvenli oturum açma için kullanıcı erişimi ve hakları yönetimi

  • Cihaz davranışı, yük davranışı ve enerji tüketiminin izlenmesi

  • Bakım kolaylığı için Test modu ve Zorlama modu

  • Island’ın durumunu kontrol etmek ve TeSys avatarları izlemek için Tanılama

  • Island’ın doğrudan çalıştırılmasını sağlayan kontrol paneli

  • Makinenin kesintiye uğramasının önlenmesi için bakım alarmları

  • Varlık yönetimi için ürün verilerine erişim

  • QR taraması ile mühendislik araçlarından erişim olanağı

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Bu yardımcı oldu mu?