Avatar Koruması Alarmları
Bir avatar koruması alarmı, daha az ciddi, ancak yine de istenmeyen bir çalışma durumudur. Bu alarm, sorunlu bir durumun ortaya çıkmasını önlemek için düzeltici bir faaliyetin gerekli olabileceğini gösterir. Çözülmezse, alarm bir açtırma durumuna neden olabilir. Alarmla ilgili parametreler çoğu koruma işlevi için yapılandırılabilir.
Termik Aşırı Yük Alarmı |
|||
Termik Aşırı Yük koruma işlevi, giriş olarak faz akımlarını kullanan bir motor termik modeline dayanır. Etkinleştirildiğinde, kullanılan motor kapasitesi Aşırı Yük Alarm Seviyesi parametresinde ayarlanan yüzdeyi aştığında, bu işlev bir alarm tetikler. |
Sıkışma Alarmı |
|||
Sıkışma koruması işlevi, Çalışma durumu sırasında bir motorun ne zaman sıkıştığını tespit eder, ve ya durur ya da aniden aşırı yüklenir ve aşırı akım çeker. Etkinleştirildiğinde, maksimum faz akımı (Imaks) belirtilen Sıkışma Alarm Seviyesi parametre değerini aştığında bu işlev bir alarm tetikler. |
Düşük Akım Alarmı |
|||
Düşük Akım koruma işlevi, Çalışma durumu sırasında beklenmeyen düşük akım tüketimi algılar. Bu durum tipik olarak, serbest ve yüksüz çalışan motorlarla (örneğin bir tahrik kayışı veya mil kırılmışsa) ilişkilidir. Etkinleştirildiğinde, ortalama faz akımı belirtilen Düşük Akım Alarm Düzeyi parametre değerinin altında olduğunda bu işlev bir alarm tetikler. |
Aşırı Akım Alarmı |
|||
Aşırı Akım Alarmı etkin olan Avatarlar, maksimum faz akımı motorun Çalışma durumundaki Aşırı Akım Alarm Düzeyini aşıyorsa, Aşırı Akım Alarmı sinyali verir. |
Faz Dengesizliği Alarmı |
|||
Geçerli Faz Dengesizliği koruma işlevi yalnız üç fazlı sistemler için geçerlidir. Etkinleştirildiğinde, geçerli faz dengesizliği belirtilen Geçerli Faz Dengesizliği Alarm Düzeyi parametre değerini aştığında bu işlev bir alarmı tetikler. |
Topraklama Akımı Alarmı |
|||
Topraklama Akımı Algılama koruma işlevi, elektrikli bir iletken ile toprak veya ekipman çerçevesi arasındaki teması belirten topraklama akımlarını algılar. Etkinleştirildiğinde, topraklama akımı belirtilen Topraklama Akımı Alarmı Düzeyi parametre değerini aştığında bu işlev bir alarm tetikler. |
Motor Aşırı Isınması Alarmı |
|||
Motor Aşırı Isınması koruması işlevi, yalnızca Sıcaklık Sensörü Mevcut parametresi etkinleştirilmiş avatarlarda kullanılabilir. Bu avatarlar, korunan motorla ilişkili bir sıcaklık sensöründen gelen sıcaklık girişine bağlı bir analog I/O modülünü içerir. Etkinleştirildiğinde, motor sıcaklığı Aşırı Isınma Alarmı parametresinde ayarlanan yüzdeyi aştığında, bu işlev bir alarm tetikler. |