DOCA0270TR-01

Dahili Olaylar

Çalışma sırasında karşılaşabileceğiniz olası dahili olaylar şunlardır:

Varlık Alarmı

 

Bu alarm aşağıdaki koşullar altında tetiklenir:

  • Island üzerinde bir starter ya da SIL* starterin Kontaktör Döngüsü Sayısı değeri aygıtın ömrünün %90’ını geçtiğinde (kullanım kategorisi, voltaj ve FLA ayarı dâhil olmak üzere birden fazla faktörün birlikte kullanılmasıyla hesaplandığı şekilde)

  • Island üzerinde SIL arayüz modülü (SIM) için Ayna Röle Çalışma Sayısı, aygıt ömrünün %90'ına eşit veya daha fazla olduğunda (100.000)

   

Düzeltici Faaliyet:

     

Her aygıt için aygıt tanılamayı kontrol edin. Alarmı tetikleyen, çalışma sayısı en yüksek olandır. Değiştirmek için bakım planlayın.

Aygıt Sıcaklığı Eşiği Alarmı

 

Aygıt sıcaklıkları dahili sıcaklıklar okunarak izlenir. Dahili sıcaklık değeri tanımlanmış eşiğini aştığında, aygıt için dahili sıcaklık alarmı tetiklenir.

   

Düzeltici Faaliyet:

     

Ekipman tasarımının, ürün için ortam sıcaklığı gereksinimlerini karşıladığını doğrulayın. Island gücünü kapatıp açın. Gücü kapatıp açmak alarmı silmede başarısız olursa aygıtı değiştirin.

CPU Yük Alarmı

 

Aygıttan okunan CPU yükü %60'ı aştığında tetiklenir.

   

Düzeltici Faaliyet:

     

Gücü açıp kapatın. Alarm halen mevcutsa, bir sonraki destek seviyesine başvurun. Aygıtın değiştirilmesi gerekebilir.

Avatar Alarmı

 

Avatar içindeki bir aygıt aşağıdaki gibi bir dâhili olay yaşamıştır:

  • İletişim Olayı

  • AFE İletişim Kaybı

  • Kontrol Voltajı Aralık Dışında

  • DAC Dahili İletişim Kaybı

  • DAC Sıcaklık Sınırı Geçti

  • DAC Çıkışı Olayı

   

Düzeltici Faaliyet:

     

Gücü açıp kapatın. Alarm halen mevcutsa, bir sonraki destek seviyesine başvurun. Aygıtın değiştirilmesi gerekebilir.

Aygıt Verileri Güncellenmedi Alarmı

 

Aygıtlar arasındaki iletişimde potansiyel bozulma olduğunu gösterir.

   

Düzeltici Faaliyet:

     

Ekipman kurulumunda tüm montaj kurallarına uyulduğunu doğrulayın.

Denetim Kaydı Kapasitesi Alarmı

 

İzin verilen denetim kayıt sayısına ulaşılmıştır.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Bu yardımcı oldu mu?