DOCA0270TR-01

Pompa Avatarları Kontrol Modları

Pompa avatarları, aşağıda açıklanan üç kontrol modu türüne sahiptir. Avatar için Kontrol modu türü, avatarın konfigürasyonu sırasında seçilebilir.

  • Uzaktan Kontrol modu: Çalışma kontrolü, PLC tarafından yönetilir.

  • Otonom Kontrol modu (yalnızca pompa avatarında mevcuttur): Avatarın otonom modda çalışma kontrolü, yapılandırılabilir PV Kontrol Girişleri tarafından sağlanır. PV Kontrol girişleri bir veya iki PV girişi veya PV anahtarıdır. Aşağıdaki ayarlara sahiptirler:

    • Analog PV Kontrol girişleri: PV kontrol seviyesi, PV kontrol mantığı ve PV kontrol histerezi.

    • Dijital PV Kontrol girişleri: PV kontrol mantığı.

    Kısıtlı mod Otonom Kontrol modunu etkilemez.

  • Yerel Kontrol modu: Çalışma kontrolü, yerel kontrol girişleri (dijital I/O) ile yönetilir. Avatar Yerel Kontrol modundayken, konfigüre edilen PV Kontrol girişi koşullarının karşılanması gerekir.

Avatarın çalışma kontrolü, aşağıdaki iki duruma bağlı olarak konfigüre edilen kontrol modundan çıkabilir:

  • Sistem kısıtlı mod durumu

  • Manuel mod geçersiz kılma durumu

Pompa Avatarı Kontrol Modları

Konfigüre Edilen Kontrol Modu:

  • Uzaktan Kontrol modu: Sistem kısıtlı moda girerse ya da avatarın Manuel Mod Geçersiz Kılma komutu verilirse avatar Yerel Kontrol moduna geçiş yapar. Sistem kısıtlı modda değilken avatar, Yerel Kontrol modundan yeniden konfigüre edilen Uzaktan Kontrol moduna döner ve avatarın Manuel Mod Geçersiz Kılma komutu verilmez.

  • Otonom Kontrol modu: Bu avatarın Manuel Mod Geçersiz Kılma komutu verilirse, avatar Yerel Kontrol moduna girer. Sistem kısıtlı mod durumu, Otonom Kontrol modunu etkilemez. Avatarın Manuel Mod Geçersiz Kılma komutu verilmediğinde avatar, Yerel Kontrol modundan yeniden konfigüre edilen Otonom Kontrol moduna döner.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Bu yardımcı oldu mu?