DOCA0270TR-01

Avatar I/O Bağlantı Noktası Atamaları

Uygulama ve belirli yük avatars 'ı, işlem değişkeni (PV - process variable) girişleri ve PV anahtarları sağlar.

PV girişleri uygulama avatar 'ının bir parçası olarak yer alan Analog I/O modüllerine (AIOM) bağlanır. Her AIOM modülü, iki taneye kadar PV girişine izin verir. avatar için üç taneye kadar AIOM modülü gerektiren maksimum beş PV girişi seçilebilir.

PV anahtarları uygulama avatar 'ının bir parçası olarak yer alan Dijital I/O modüllerine (DIOM) bağlanır. Her DIOM modülü, dört taneye kadar PV anahtarına ya da kontrol modülü dijital girişine izin verir. avatar için iki taneye kadar DIOM modülü gerektiren maksimum beş PV anahtarı ve üç kontrol modu seçilebilir.

DIOM ve AIOM modüllerindeki PV giriş ve PV anahtarı bağlantı noktası atamaları, TeSys island DTM aracılığıyla TeSys island ayarlarının ilk konfigürasyonu sırasında yapılır.

I/O bağlantı noktası atamaları DTM’de, TeSys island üzerindeki avatars seçildikten ve PV Girişleri ve PV Anahtarları sayısı atandıktan sonra bulunabilir. I/O bağlantı noktası atamaları, Sistem avatar 'ının Ayarlar bölümünde bulunabilir. avatars 'ın girişleri, belirli I/O aygıtlarına atanır ve daha sonra o I/O aygıtındaki bağlantı noktalarına eşleştirilir.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Bu yardımcı oldu mu?