DOCA0270TR-01

Island’ı Açma

Island'ı açmak için:

  1. Haberleşme modülüne 24 V enerji verin.

    Island işlem öncesi duruma girer. Island önyüklemeyi bitirdikten ve tüm ayarlar uygulandıktan sonra, çalışma durumuna girer.

    NOT: Dijital araçları kullanarak, işlem öncesi ve çalışma durumlarında Test moduna girip çıkabilirsiniz.
  2. PWR LED'in yandığını ve gücün geldiğini ve island'ın çalıştığını gösteren sabit bir yeşil ışık görüntülendiğini doğrulayın.

EtherNet/IP™ Haberleşme Modülü

 

PROFINET® Haberleşme Modülü

 

PROFIBUS® Haberleşme Modülü

   
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Bu yardımcı oldu mu?