DOCA0270TR-01

Kısıtlı Mod

Denetleyici ile Fieldbus iletişimi koptuğunda, TeSys island çalışma durumunda kalır ancak Kısıtlı moda girer İletişim kopması aşağıdaki şekilde tanımlanır:

  • EtherNet/IP fieldbus: İletişim kopması, kullanıcıya özel kurulu bağlantı zaman aşımına uğradığında meydana gelir.

    NOT: PLC, kurulmuş bir özel bağlantı için bekleme durumuna girerse TeSys island normal koşullarda çalışacaktır.
  • Modbus/TCP fieldbus: İletişim kopması, DTM’de İletişim Kaybı Zaman Aşımı ayarı ile belirlenen süre boyunca döngüsel I/O tarama verilerine yazma isteği alınmadığında tespit edilir.

  • PROFINET fieldbus: I/O denetleyicisiyle kurulan bir uygulama ilişkisi (AR), AR'nin her iki ucunda kapatıldığında veya bağlantısı kesildiğinde bir iletişim kopması tespit edilir. TeSys island her I/O denetleyicisi için bir AR'yi destekler.

  • PROFIBUS-DP fieldbus: İletişim kopması, bağlantının koruma zamanlayıcısının süresi dolduğunda tespit edilr.

NOT: DTM ya da OTM ile iletişim kaybı Kısıtlı moda geçişi tetiklemez.

Kısıtlı mod sırasında:

  • Fieldbus bağlantı noktaları aktiftir.

  • Servis bağlantı noktası aktiftir.

  • TeSys avatars Kısıtlı moda girer. Kısıtlı mod sırasında yerel kontrollü avatars , yerel girişler tarafından çalıştırılır. Diğer tüm avatars Geri Çekilme durumuna girer. Geri Çekilme durumunun tanımı için Sistem Durumları bölümüne bakın.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Bu yardımcı oldu mu?