DOCA0270TR-01

Test Modunda Sistem Kurulumunun Doğrulanması

UYARI
Ekipmanın yanlışlıkla çalışması
Test Modunu kullanmadan önce, enerjilendirme yüklerinin güvenli olmayan durumlarla sonuçlanmayacağından emin olun.
Bu talimatlara uyulmaması ölüm, ciddi yaralanma veya ekipman hasarına neden olabilir.

İşlem öncesi ve çalışma durumlarında Test moduna girebilir ya da çıkabilirsiniz.

Test Modu, Operation and Maintenance Tool (OMT, Operasyon ve Bakım Aracı) kullanılarak güç modüllerinin ve dijital I/O modüllerinin doğrudan kontrol edilmesini sağlar. Test modunda etkin olan tek TeSys Avatar, sistem avatar 'ıdır. Test modundayken, TeSys island ’ı işlem öncesi duruma geri döndürmek için Test modundan manuel olarak çıkmanız gerekir. Bkz. Test Modundan Çıkma.

Test Modunda Sistem Kurulumunun Doğrulanması

Adım

Eylem

1

TeSys island üzerindeki fiziksel aygıtlara erişin:

  • TeSys island DTM’yi kullanarak FİZİKİ GÖRÜNÜM’e girmek için Tanılama → Aygıtlar sekmesine gidin ve Fiziki Görünüm bölümünde aygıta tıklayın.

  • OMT’yi kullanarak TeSys island Görünümü’ne erişmek için TeSys island Görünümü paneline tıklayın, ardından aygıta tıklayın.

2

Test Komutu altında Kapat ve Aç komutuna tıklayın.

3

Test komutunu çalıştırmak için açılan UYARI mesajı penceresinde Tamam’a tıklayın. Bu işlem aygıt üzerinde kontaktörü ya da girişi kapatacak ya da açacaktır.

4

Test komutunu gerçekleştirmek için TeSys island topolojisinde herhangi bir aygıta tıklayın.

5

Tüm aygıtları test ettikten sonra aşağıdaki tabloda açıklandığı şekilde Test modundan çıkın.

Test Modundan Çıkma

Adım

Eylem

1

Tanılama paneline ya da sekmesine tıklayın.

2

Test Modundan Çık düğmesine tıklayın. Bir UYARI mesajı penceresi açılacaktır.

3

Test modundan çıkmak istediğinizi onaylamak için açılan pencerede Tamam’a tıklayın. Üst kısımdaki durum alanında, sistemin artık Test modunda olmadığı gösterilecektir.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Bu yardımcı oldu mu?