Konfigüre Edilebilir PV Kontrol Girişleri
PV Kontrol girişleri aşağıdakileri seçmenizi sağlar:
-
avatar için yapılandırılmış PV girişlerinden ve anahtarlarından PV Kontrol Giriş Kaynağı (PV Girişi, PV Anahtarı)
-
Her bir giriş kaynağının, pompanın nasıl çalışacağını belirleyen PV Kontrol Mantığı (Pozitif, Negatif)
Analog bir PV Giriş kaynağı ile yapılandırılmış PV Kontrol girişleri, ayarlanabilen, yapılandırılabilir bir PV Kontrol Histerezi yüzdesine sahiptir.
Örneğin, kontrol giriş seviyesi %10'luk bir PV Kontrol Histerezi ile 10°C'ye ayarlanırsa, bu, pompa komutunda bir değişikliği tetikler:
-
Azalan sıcaklık yönünde 9°C'yi geçerken
-
Artan sıcaklık yönünde 11°C'yi geçerken
Sistem çalışırken PV Kontrol girişi için PV Kontrol Histerezi ayarı güncellenirse, beklenmedik davranışları önlemek için PV Kontrol giriş durumu hemen değişmez. Giriş değeri güncellenen eşiği uygun yönde geçtiğinde, PV Kontrol girişi durum değiştirir.
PV Kontrol girişleri için yapılandırılabilir pozitif ve negatif PV Kontrol Mantığı ayarı aşağıdaki gibidir:
-
Pozitif Mantık: PV Kontrol girişi, ilişkili PV girişi PV kontrol seviyesinin (histerez ile) üzerindeyken veya ilgili PV anahtarı mantıksal yüksek (yani 11 °C) değerde olduğunda, avatar ' bir Çalıştır komutu sağlar. PV Kontrol girişi, ilişkili PV girişi PV kontrol seviyesinin (histerez ile) altındayken veya ilgili PV anahtarı mantıksal düşük (yani 9°C) değerde olduğunda, avatar 'a bir Durdur komutu sağlar.
-
Negatif Mantık: Mantık, Pozitif Mantık konfigürasyonuna kıyasla ters çevrilir. PV Kontrol girişi, ilişkili PV girişi PV kontrol seviyesinin (histerez ile) altındayken veya ilgili PV anahtarı mantıksal düşük (yani 11°C) değerde olduğunda, avatar 'a bir Çalıştır komutu sağlar. PV Kontrol girişi, ilişkili PV girişi PV kontrol seviyesinin (histerez ile) üzerindeyken veya ilgili PV anahtarı mantıksal yüksek (yani 9 °C) değerde olduğunda, avatar 'a bir Durdur komutu sağlar.
PV Kontrol modu ayarı, Pompanın ayrı veya birleşik PV kontrolüne göre çalışıp çalışmadığını belirler.
-
Ayrı Kontrol: PV Kontrol Girişleri durumlarından herhangi biri Açık ise, PV kontrol girişi avatar 'a bir Çalıştır komutu sağlar.
-
Birleşik: PV Kontrol Mantığını, PV Kontrol Histerezini ve PV Kontrol Seviyesi ayarlarını temel alan iki PV Kontrol Girişi de avatar 'a bir Çalıştır komutu sağlamalıdır.