DOCA0257FR-01

Tension moyenne

Description

LTMT main unit calcule la tension moyenne et fournit la valeur en volts. La fonction de tension moyenne renvoie la valeur efficace de la tension moyenne.

LTMT main unit calcule la tension moyenne en utilisant les tensions ligne à ligne mesurées.

La tension moyenne d’un moteur triphasé est calculée à l’aide de la formule :

Caractéristiques

Caractéristique

Valeur

Unité

Volts (V)

Résolution

0,1 V

Intervalle d’actualisation

20 ms

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?