DOCA0257FR-01

Mesure d’entrée analogique

Un maximum de quatre entrées analogiques peuvent être connectées à LTMT main unit deux LTMTAN21 expansion modules pour obtenir des mesures analogiques. Chaque module dispose de deux entrées analogiques.

Caractéristique

Valeur

Plage

4–20 mA

Unité

mA

Résolution

0,1

Intervalle d’actualisation

100 ms

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?