DOCA0257FR-01

Facteur de puissance

Description

Le facteur de puissance indique le déphasage entre les courants de phase et les tensions de phase.

Le facteur de puissance (également appelé cosinus phi, cos ϕ ou cos φ) représente la valeur absolue du rapport entre la puissance active et la puissance apparente.

Le schéma suivant illustre un exemple du léger retard de la courbe sinusoïdale du courant efficace moyen sur la courbe sinusoïdale de la tension efficace moyenne, ainsi que la différence d'angle de phase entre les deux courbes :

Une fois l’angle de phase (ϕ) mesuré, le facteur de puissance peut être calculé sous la forme du cosinus de l’angle de phase (ϕ), c’est-à-dire du rapport du côté a (puissance active) sur l’hypoténuse h (puissance apparente) :

Caractéristiques

Le facteur de puissance présente les caractéristiques suivantes :

Caractéristique Valeur

Plage du facteur de puissance

0,40–1,00

Précision*

± 3–6 %

Résolution

0,01

Intervalle d’actualisation

100 ms

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?