DOCA0257FR-01

Enregistrements de surveillance

Description

La fonction d’enregistrement des données de LTMT main unit conserve les enregistrements de données horodatés pour d’autres diagnostics. Cette fonction permet d’enregistrer la séquence d’événements qui s’est produite.

Il existe différents types de données enregistrées, telles que les enregistrements de trajet, les enregistrements d’événements et les enregistrements internes de l’appareil.

Les enregistrements sont disponibles via :

  • Un PC exécutant SoMove logiciel conteneur FDT avec TeSys Tera DTM et équipé d’une fonctionnalité de serveur web standard.

  • LTMTCUF control operator unit.

  • Un automate ou un DCS via le réseau de communication.

Date et heure

La date et l’heure de LTMT main unitsont utilisées pour horodater les enregistrements de données.

La date et l’heure peuvent être configurées à l’aide :

  • PC exécutant SoMove logiciel conteneur FDT avec TeSys Tera DTM installé et équipé d’une fonctionnalité de serveur web standard.
  • LTMTCUF control operator unit.

  • Un automate ou un DCS via le réseau de communication.

Enregistrements de déclenchements

LTMT main unit enregistre les 20 derniers déclenchements rencontrés. Chaque enregistrement de déclenchement contient les informations suivantes :

  • ID enregistrement

  • Horodatage

  • Cause du déclenchement

  • Les valeurs suivantes sont enregistrées au moment du déclenchement :

    • Mémoire thermique

    • Courants efficace et de terre

    • Tensions efficaces

    • Déséquilibres de courant et de tension

    • THD de courant et de tension

    • Séquence des phases de courant et de tension

    • Puissance active

    • Facteur de puissance

    • Fréquence

    • Statut du moteur

    • Courant pleine charge du moteur

    • Entrée de température

    • Entrée analogique

    • Code du déclenchement

Pour plus d’informations sur les codes de voyage, consultez Code de voyage.

Enregistrements d’événements

LTMT main unit enregistre les 100 derniers événements rencontrés. Chaque enregistrement d’événement contient les informations suivantes :

  • ID enregistrement

  • Horodatage

  • Événement

  • Code d’événement

Pour plus d’informations sur les codes d’événement, reportez-vous à Code d'événement .

Enregistrements internes de l’équipement

LTMT main unit enregistre les 20 dernières erreurs internes détectées. Chaque enregistrement interne de l’équipement contient les informations suivantes :

  • ID enregistrement

  • Horodatage

  • Événement

  • Code d’événement

Pour plus d’informations sur les codes de détection internes des appareils, reportez-vous à Code d'erreur interne.

Enregistrements de la courbe de démarrage du moteur

LTMT main unit enregistre 250 valeurs de courant mesurées lors du dernier démarrage moteur. L’intervalle d’échantillonnage est calculé en interne par LTMT main unit, en fonction de la classe de déclenchement de la protection contre les surcharges thermiques.

Reportez-vous au tableau suivant pour connaître l’intervalle d’échantillonnage des courbes de démarrage moteur :

Classe de déclenchement

Intervalle d’échantillonnage

5

20 ms

10

40 ms

15

60 ms

20

80 ms

25

100 ms

30

120 ms

35

140 ms

40

160 ms

Un enregistrement peut être enregistré pour servir d’enregistrement de référence de démarrage moteur.

Le dernier enregistrement de la courbe de démarrage du moteur peut être enregistré comme enregistrement de référence à l’aide de :

  • TeSys Tera DTM.

  • La commande d’un automate ou d’un DCS via le réseau de communication.

Le dernier enregistrement de la courbe de démarrage du moteur et l’enregistrement de référence :

  • Peuvent s’afficher avec TeSys Tera DTM.

  • Sont disponibles pour l’automate ou le DCS via le réseau de communication.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?