DOCA0257FR-01

Tension efficace

Description

La fonction de mesure des tensions ligne à ligne fournit la valeur efficace de la tension phase à phase (VL1-L2, VL2-L3 et VL3-L1) :

  • Tension VL1–L2 : tension efficace phase 1 à phase 2

  • Tension VL2–L3 : tension efficace phase 2 à phase 3

  • Tension VL3–L1 : tension efficace phase 3 à phase 1

En mode monophasé :

Tension VL1 : tension efficace phase à neutre

Caractéristiques

Caractéristique

Valeur

Unité

Volts (V)

Résolution

0,1 V

Intervalle d’actualisation

20 ms

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?