Déséquilibre de tension
Description
La fonction de protection contre les déséquilibres de tension génère les signaux suivants:
-
Alarme: le déséquilibre de tension est supérieur au niveau d’alarme.
-
Déclenchement: Le déséquilibre de tension dépasse le niveau de déclenchement pendant le délai spécifié.
Paramétrage
La fonction de protection contre les déséquilibres de tension présente les paramètres configurables suivants:
|
Parameter |
Setting range |
Default value |
|---|---|---|
|
Function |
|
Alarm + Trip |
|
Trip Level |
5–50% of nominal voltage in step of 5% |
10% of nominal voltage |
|
Time Delay |
0.1–6000.0 s in step of 0.1 s |
10 s |
|
Alarm Level |
5–50% of nominal voltage in step of 5% |
10% of nominal voltage |
|
Reset Mode |
|
DI + Reset Key |
|
Auto-Reset Delay (applicable only if Reset mode is Auto) |
0.0–6000.0 s in step of 0.1 s |
0 s |