Inversion de phase de tension
Description
La fonction de protection contre l’inversion de phase de tension permet d’identifier le mauvais câblage de la tension triphasée.
La fonction de protection contre les inversions de phase de tension génère les signaux suivants:
-
Alarme: si la séquence de phase de tension détectée ne correspond pas au paramètre de rotation de la phase.
-
Déclenchement: si la séquence de phase de tension détectée ne correspond pas au paramètre de rotation de la phase pendant la temporisation spécifiée.
Paramétrage
La fonction de protection contre les inversions de phase de tension possède les paramètres configurables suivants:
|
Parameter |
Setting range |
Default value |
|---|---|---|
|
Function |
|
Trip |
|
Time Delay |
0.1–6000.0 s in step of 0.1 s |
0.1 s |
|
Reset Mode |
|
DI + Reset Key |
|
Auto-Reset Delay (applicable only if Reset mode is Auto) |
0.0–6000.0 s in step of 0.1 s |
0 s |