Sortie de bloc
Description
La fonction Block Output indique aux relais en amont de bloquer le déclenchement si l’une des fonctions de protection suivantes détecte un déclenchement :
-
Protection contre les surintensités courte durée
-
Protection calculée contre les déplacements au sol
-
Protection mesurée contre les défauts à la terre
Si TeSys Tera system détecte le déclenchement de l’une des protections mentionnées ci-dessus, TeSys Tera system Block Output sera activé et pourra être configuré en sortie numérique pour informer les relais en amont. Une fois que TeSys Tera system déclenche l’une des protections susmentionnées, la sortie de bloc est désactivée après que le Temps d’ouverture du contacteur/disjoncteur défini.
Réglages des paramètres
La fonction Block Output dispose des paramètres configurables suivants :
|
Parameter |
Setting range |
Default Value |
|---|---|---|
|
Function |
|
Disable |
|
Contactor/Breaker Open Time |
0.00–600.00 s in step of 0.01 s |
0 s |