Redémarrage automatique
Description
LTMT main unit permet un redémarrage automatique.
Si la fonction de redémarrage automatique est activée, LTMT main unit surveille la tension de phase instantanée et détecte les conditions de chute de tension. La détection des chutes de tension présente des paramètres communs avec la fonction de délestage.
Trois séquences de redémarrage sont exécutées par la fonction selon la durée de la chute de tension :
-
Redémarrage immédiat : le moteur redémarre automatiquement.
-
Redémarrage différé : le moteur redémarre automatiquement après une temporisation.
-
Redémarrage manuel : le moteur redémarre manuellement. Une commande Exécuter est nécessaire.
Tous les temporisateurs de redémarrage automatique peuvent être réglés lorsque LTMT main unit est dans son état de fonctionnement normal. Si vous modifiez le réglage d’un temporisateur de redémarrage automatique en cours de décompte, le nouveau délai est appliqué une fois le décompte en cours terminé.
Caractéristiques fonctionnelles
La fonction de redémarrage automatique présente les caractéristiques suivantes :
-
Trois délais :
-
Redémarrage automatique immédiat – temporisation
-
Redémarrage automatique différé – temporisation
-
Redémarrage chute de tension hors délai
-
-
Cinq indicateurs de statut :
-
Détection d’une chute de tension : le LTMT main unit connaît une chute de tension.
-
Chute de tension survenue : une chute a été détecté au cours des dernières 4,5 s.
-
Condition de redémarrage automatique immédiat
-
Condition de redémarrage automatique différé
-
Condition de redémarrage automatique manuel
-
-
Trois statistiques de comptage :
-
Nombre de redémarrages automatiques immédiats
-
Nombre de redémarrages automatiques différés
-
Nombre de redémarrages automatiques manuels
-
Réglage des paramètres
La fonction de redémarrage automatique a les paramètres suivants :
|
Paramètre |
Plage de réglage |
Valeur par défaut |
|---|---|---|
|
Mode Chute de tension |
|
Désactiver |
|
Seuil de la chute de tension |
20–90 % de la tension nominale |
90 % de la tension nominale |
|
Seuil de redémarrage du mode Chute de tension |
20–95 % de la tension nominale |
95 % de la tension nominale |
|
Temporisation du redémarrage automatique immédiat |
0–0,4 s par incrément de 0,1 s |
0,2 s |
|
Temporisation du redémarrage automatique différé |
|
4 s |
|
Temporisation de redémarrage du mode Chute de tension |
0–9 999 s par incrément de 1 s |
2 s |
|
DI arrêt contournement |
|
Désactiver |
Caractéristiques techniques
La fonction de redémarrage automatique présente les caractéristiques suivantes :
|
Caractéristiques |
Valeur |
|---|---|
|
Précision du temps |
+/-0,1 s ou +/-5 % |
Comportement du redémarrage automatique
Le comportement du redémarrage automatique se caractérise par la durée de la chute de tension, à savoir le temps écoulé depuis la perte de tension jusqu’au rétablissement de la tension.
Il existe deux paramètres possibles :
-
Délai de redémarrage immédiat.
-
Temporisation de redémarrage différé (avec délai défini par le paramètre délai redémarrage).
Si la durée de la chute de tension est inférieure à la temporisation de redémarrage immédiat et s’il s'agit de la deuxième chute de tension dans la seconde, le moteur requiert un redémarrage différé.
Lorsqu’un redémarrage différé est activé (temporisateur en fonctionnement) :
-
le temporisateur est mis en pause pendant la durée de la chute en cas de chute de tension ;
-
le redémarrage différé est annulé si une commande de démarrage ou d’arrêt est exécutée.
Séquence de temps - redémarrage immédiat
Le schéma suivant est un exemple de séquence de temps en cas de redémarrage immédiat :
Séquence de temps - redémarrage différé
Séquence de temps - redémarrage manuel
DI arrêt contournement
Si la fonction DI arrêt contournement est activée et qu’une chute de tension se produit, TeSys Tera system contourne la commande d’arrêt reçue via DI (DI arrêt local et DI arrêt distant).
En l’absence de chute de tension, TeSys Tera system ne court-circuite pas la commande d’arrêt, même si la DI arrêt contournement est activée.
DANGER |
|---|
|
RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE, D’EXPLOSION OU
D’ARC ÉLECTRIQUE
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
|




DANGER