DOCA0257FR-01

Étoile-triangle

Description

Le démarreur Étoile-triangle nécessite les entrées et sorties numériques suivantes :

  • Deux entrées pour le démarrage local et l’arrêt local du moteur.

  • Trois sorties pour la commande RUN du moteur, connexion en étoile (SORTIE DU CONTACTEUR 1), connexion principale (SORTIE DU CONTACTEUR 2) et connexion delta du moteur (SORTIE DU CONTACTEUR 3).

Schéma de câblage

Exemple de schéma de câblage de TeSys Tera system en mode Étoile-triangle :

KM1 : SORTIE CONTACTEUR 1 (étoile)

KM2 : SORTIE CONTACTEUR 2 (principale ou en ligne)

KM3 : SORTIE CONTACTEUR 3 (triangle)

NOTE: L’interverrouillage mécanique est raccordé à KM1 et KM3.

Schéma logique

Le schéma suivant présente le schéma logique du démarreur Étoile-triangle :

Principe de fonctionnement

Lorsque le mode Étoile-triangle est sélectionné, le démarrage du moteur est possible à partir de l’une des sources suivantes :

Si une commande de démarrage est reçue de l’une des sources ci-dessus et si le moteur est prêt à démarrer (c’est-à-dire qu’aucune cause d’inhibition détectée), alors TeSys Tera system active le contacteur de démarrage SORTIE 1 et le contacteur principal SORTIE 2 et démarre le temps dans le temporisateur de démarrage (T1 ou délai 1).

Une fois le temps du temporisateur étoile écoulé, TeSys Tera system désactive la SORTIE CONTACTEUR 1 étoile et démarre le temporisateur de commutation (T2 ou délai 2).

Une fois le temporisateur de commutation écoulé, TeSys Tera system active la SORTIE CONTACTEUR 3 triangle.

TeSys Tera system désactive les SORTIES CONTACTEUR 1, 2 et 3 si l’une des causes d’arrêt du moteur suivantes est détectée :

Attribution par défaut de DI/DO

Lorsque le type de démarreur étoile-triangle est sélectionné, l’attribution et les paramètres par défaut des entrées et sorties numériques sont les suivants.

Paramètres DI

Paramètres DI01

Paramètres DI02

Paramètres DI03

Paramètres DI04

Type de déclencheur

Active, haute

Active, basse

Active, haute

Active, haute

Source d’entrée

DI Local-START>

DI Local-STOP

Autre

Sélection mode 1

Temps de validation

10 ms

10 ms

10 ms

10 ms

Paramètres DO

Paramètres DO01

Paramètres DO02

Paramètres DO03

Type actif

Active, haute

Active, haute

Active, haute

Source d’entrée

SORTIE CONTACTEUR 1

SORTIE CONTACTEUR 2

SORTIE CONTACTEUR 3

Balise

COMPTEUR OP 1

COMPTEUR OP 2

COMPTEUR OP 3

Type de sortie

Niveau

Niveau

Niveau

Paramètres de temporisation

Paramètre

Description

Plage de réglage

Valeur par défaut

Délai 1

Temporisateur de démarrage

0,01 à 600,00 s par incrément de 0,01 s

10,00 s

Délai 2

Temporisateur de commutation

0,01 à 600,00 s par incrément de 0,01 s

0,30 s

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?