DOCA0257FR-01

Présentation

Toutes les valeurs des paramètres sont accessibles depuis LTMT main unit en utilisant les interfaces suivantes :

  • Un PC exécutant TeSys Tera DTM intégré dans un conteneur FDT tel que le logiciel SoMove.

  • LTMTCUF control operator unit.

  • Un automate ou un DCS via le réseau de communication.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?