DOCA0257FR-01

Perte de phase de tension

Description

Le déclenchement de perte de tension de phase est activé, lorsque l’une des phases de tension est perdue.

La fonction de protection contre les pertes de phase de tension génère les signaux suivants:

  • Alarme: déséquilibre de tension supérieur à 38%.

  • Déclenchement: déséquilibre de tension supérieur à 38% pendant la temporisation spécifiée.

La perte de phase de tension ne s’applique pas en mode monophasé.

Paramétrage

La fonction de protection contre les pertes de phase de tension possède les paramètres configurables suivants:

Parameter

Setting range

Default value

Function

  • Disable

  • Alarm
  • Trip
  • Alarm + Trip

Trip

Time Delay

0.1–6000.0 s in step of 0.1 s

0.1 s

Reset Mode

  • Reset key

  • DI

  • Communication

  • Auto

DI + Reset Key

Auto-Reset Delay (applicable only if Reset mode is Auto)

0.0–6000.0 s in step of 0.1 s

0 s

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?