DOCA0257FR-01

Délestage

Description

LTMT main unit permet le délestage, que vous pouvez utiliser pour désactiver les charges non critiques si le niveau de tension est considérablement réduit. Par exemple, vous pouvez recourir au délestage lorsque la puissance est transférée depuis une source d’alimentation principale vers un générateur de secours, ce dernier ne pouvant alimenter qu’un nombre limité de charges critiques.

LTMT main unit surveille uniquement le délestage lorsque la fonction correspondante est sélectionnée.

Lorsque la fonction de délestage est activée, LTMT main unit surveille la tension de phase moyenne et :

  • Signale une condition de délestage, puis arrête le moteur lorsque la tension passe et reste en dessous d'un seuil de baisse de tension configurable pendant une période définie par un temporisateur de délestage configurable.

  • Efface la condition de délestage lorsque la tension reste au-dessus d'un seuil de redémarrage de baisse de tension configurable pendant une période définie par un temporisateur de redémarrage de délestage configurable.

Lorsque LTMT main unit efface la condition de délestage :

  • Dans la configuration de démarrage maintenu, il émet une commande d’exécution pour redémarrer le moteur.

  • Dans la configuration de démarrage momentané, le moteur ne redémarre pas automatiquement.

Si votre application inclut un autre équipement qui fournit le délestage en externe, la fonction de délestage de LTMT main unit ne doit pas être activée.

Tous les temporisateurs et les seuils de chute de tension peuvent être réglés lorsque LTMT main unit est en état de fonctionnement normal. Lorsqu’un temporisateur de délestage est en cours de comptage au moment où il est réglé, la nouvelle durée ne devient effective qu’à l’expiration du temporisateur.

Caractéristiques fonctionnelles

La fonction de délestage présente les fonctions suivantes :

  • Deux seuils

    • Seuil de chute de tension

    • Seuil de redémarrage après chute de tension

  • Deux délais écoulés

    • Délai de délestage

    • Redémarrage chute de tension hors délai

  • Un indicateur de statut

    • Délestage

  • Une statistique de comptage

    • Nombre de délestages

Réglage des paramètres

La fonction de délestage propose les paramètres suivants :

Paramètre

Plage de réglage

Valeur par défaut

Fonction

  • Désactiver

  • Délestage

  • Redémarrage automatique

Désactiver

Délai de délestage

1–9 999 s par incrément de 1 s

10 s

Seuil de la chute de tension

20–90 % de la tension nominale par incrément de 5 %

90 % de la tension nominale

Redémarrage chute de tension hors délai

0–9 999 s par incrément de 1 s

2 s

Seuil de redémarrage du mode Chute de tension

20–95 % de la tension nominale par incrément de 5 %

95 % de la tension nominale

Caractéristiques techniques

La fonction de délestage possède les spécifications suivantes :

Caractéristiques

Valeur

Précision du délai de déclenchement

+/-0,1 s ou +/-5 %

Séquence dans le temps

Le schéma ci-dessous illustre la séquence dans le temps de la fonction de délestage pour une configuration de démarrage continu avec redémarrage automatique :

1 Moteur en fonctionnement

2 Délestage ; moteur arrêté

3 Délestage supprimé ; redémarrage automatique du moteur (fonctionnement maintenu)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?