DOCA0257FR-01

Statut d’inhibition

Description

Le statut d’inhibition est une condition de pré-démarrage du moteur. Si l’une des causes d’inhibition est présente, TeSys Tera system ne permet pas au moteur de démarrer.

La liste des causes d’inhibition dépend de la fonction du démarreur moteur sélectionnée.

Cause d’inhibition

Cause d’inhibition

Description

Validité

Inhibition aucune tension

Cette cause d’inhibition est définie si TeSys Tera system mesure la tension triphasée en dessous de 10 % de la tension nominale.

Valable pour tous les types de démarreurs moteur.

Ce statut d’inhibition s’applique uniquement à LTMTCTV sensor module et si le paramètre d’entrée Tension est activé dans les paramètres système.

Inhibition sous-tension

Cette cause d’inhibition est définie si TeSys Tera system détecte l’activation/l’alarme de sous-tension.

Valable pour tous les types de démarreurs moteur.

Ce statut d’inhibition s’applique uniquement à LTMTCTV sensor module et si le paramètre d’entrée Tension est activé dans les paramètres système.

Inhibition déclenchement

Cette cause d’inhibition est définie si TeSys Tera system est en condition de déclenchement.

Valable pour tous les types de démarreurs moteur.

Inhibition thermique

Cette cause d’inhibition est définie si la mémoire thermique est supérieure au paramètre de niveau d’inhibition de démarrage de la protection contre les surcharges thermiques. Cette cause d’inhibition est également définie si le temps de pause (si la fonction de temps de pause est activée) ou le temps de refroidissement (si la fonction de temps de refroidissement est activée) est actif.

Valable pour tous les types de démarreurs moteur.

Inhibition des démarrages maximum

Cette cause d’inhibition est définie si :

  • La protection contre les démarrages maximum est activée.

  • Le nombre maximum de démarrages est effectué conformément au paramètre configuré ou si le délai entre les deux démarrages ne s’est pas écoulé.

Valable pour tous les types de démarreurs moteur.

Inhibition interverrouillage 1-12

Cette cause d’inhibition est définie si :

  • La DI de TeSys Tera system est configurée comme interverrouillage.

  • Le statut de la DI est détecté sur OFF.

Valable pour tous les types de démarreurs moteur.

Inhibition arrêt DI local

Cette cause d’inhibition est définie si :

  • L’arrêt DI local est configuré dans l’un des paramètres DI.

  • Le statut d’arrêt DI local est sur ON et l’arrêt DI local est activé en mode actif.

Valable pour tous les types de démarreurs moteur.

Inhibition arrêt DI distant

Cette cause d’inhibition est définie si :

  • L’arrêt DI distant est configuré dans l’un des paramètres DI.

  • Le statut d’arrêt DI distant est sur ON et l’arrêt DI distant est activé en mode actif.

Valable pour tous les types de démarreurs moteur.

Inhibition arrêt forcé

Cette cause d’inhibition est définie si

  • L’arrêt forcé est configuré dans les paramètres DI.

  • Le statut d’arrêt forcé est détecté comme étant activé.

Valable pour tous les types de démarreurs moteur.

Inhibition arrêt communication

Cette cause d’inhibition est définie si le statut d’arrêt de communication est présent et si l’arrêt de communication est activé en mode actif.

Valable pour tous les types de démarreurs moteur.

Ce statut d’inhibition est applicable uniquement si le paramètre d’entrée de démarrage de la communication dans le paramètre du démarreur est configuré comme momentané.

Inhibition anti-backspin

Cette cause d’inhibition est définie si la fonction de temporisation anti-backspin est activée et si le temporisateur anti-backspin est actif après l’arrêt du moteur. Reportez-vous à Temporisateur anti‑backspin.

Valable pour tous les types de démarreurs moteur.

Inhibition changement de direction

Dans les démarreurs inversés, cette cause d’inhibition est définie si le temporisateur d’interverrouillage est actif après les arrêts du moteur.

Valide pour les types de démarreurs moteur inversés.

Inhibition arrêt personnalisé

Cette cause d’inhibition est définie si :

  • Toute entrée est configurée sur l’entrée Arrêt personnalisé du registre temporaire 29.

  • Le statut de l’entrée Arrêt personnalisé est ON et l’entrée Arrêt personnalisé est activée en mode actif.

Valable pour le programme applicatif 256 à 511.

Inhibition mise à jour micrologiciel

Lors de la mise à jour du micrologiciel.

Valable pour tous les types de démarreurs moteur.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?