Déclenchement terre mesuré
Description
Measured Ground Trip est plus précis que Calculated Ground Trip, il est calculé à l’aide d’un transformateur de courant équilibré à noyau externe. Dans des conditions normales, le courant de terre est négligeable ou nul. Il n’est présent que lors d’un déclenchement de terre.
DANGER |
|---|
|
DÉTECTION DES DÉCLENCHEMENTS INAPPROPRIÉS
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
|
La fonction Measured Ground Trip génère les signaux suivants :
-
Alarme : le courant de terre mesuré est supérieur au niveau d’alarme.
-
Déclenchement : Le courant de terre mesuré dépasse le niveau de déclenchement pendant le délai spécifié.
La fonction de protection peut être désactivée lorsque le moteur est à l’état de démarrage afin d’éviter les déclenchements intempestifs.
Réglage des paramètres
La fonction Measured Ground Trip dispose des paramètres configurables suivants :
|
Parameter |
Setting range |
Default value |
|---|---|---|
|
Function |
|
Disable |
|
Trip Level |
20–20000 mA in step of 10 mA |
30 mA |
|
Time Delay |
0.1–6000.0 s in step of 0.1 s |
0.1 s |
|
Alarm Level |
20–20000 mA in step of 10 mA |
30 mA |
|
Reset Mode |
|
DI + Reset Key |
|
Auto-Reset Delay (applicable only if Reset mode is Auto) |
0.0–6000.0 s in step of 0.1 s |
0 s |
|
Function While Motor Starting |
|
Disable |
DANGER