DOCA0257FR-01

Temps refroidissement thermique

Description

LTMT main unit affiche le temps de refroidissement lors de l’arrêt ou du déclenchement du moteur. En fonction des paramètres de classe de déclenchement et de facteur de service des paramètres de protection contre les surcharges thermiques, LTMT main unit calcule le temps de refroidissement et conserve LTMT main unit à l’état d’inhibition.

Caractéristiques

Caractéristique

Valeur

Unité

s

Résolution

1 s

Intervalle d’actualisation

1 s

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?