DOCA0257FR-01

Déséquilibre de tension

Description

La fonction de déséquilibre de tension composée permet d’afficher le pourcentage maximum d’écart entre la tension moyenne et chacune des tensions composées.

Le déséquilibre de tension triphasée est calculé à l’aide de la formule :

Où,

  • VLx = Tension de ligne déviée maximale par rapport à la tension moyenne

  • Vmoy = Tension moyenne des trois phases

NOTE: Non applicable en mode monophasé.

Caractéristiques

La fonction de déséquilibre de tension composée présente les caractéristiques suivantes :

Caractéristique

Valeur

Unité

%

Précision

+/-1,5 %

Résolution

1 %

Intervalle d’actualisation

100 ms

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?