DOCA0257FR-01

Surtension de phase

Description

La fonction de protection contre les surtensions de phase génère les signaux suivants:

  • Alarme: toute tension ligne à ligne est supérieure au niveau d’alarme.

  • Déclenchement: Toute tension entre deux lignes dépasse le niveau de déclenchement pendant le délai spécifié.

Réglage des paramètres

La fonction de protection contre les surtensions de phase possède les paramètres configurables suivants:

Parameter

Setting range

Default value

Function

  • Disable

  • Alarm

  • Trip

  • Alarm + Trip

Trip

Trip Level

101–130% of nominal voltage in step of 1%

110% of nominal voltage

Time Delay

0.1–6000.0 s in step of 0.1 s

5 s

Alarm Level

101–130% of nominal voltage in step of 1%

110% of nominal voltage

Reset Mode

  • Reset key

  • DI

  • Communication

  • Auto

DI + Reset Key

Auto-Reset Delay (applicable only if Reset mode is Auto)

0.0–6000.0 s in step of 0.1 s

0 s

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?