Paramètre hystérésis
Description
Hysteresis Setting sont utilisés pour calculer le seuil de réinitialisation de l’alarme de protection et du déclenchement.
Le seuil d’activation ou d’alarme est défini par les paramètres de protection. Pour le calcul du seuil de réinitialisation LTMT main unit utilise Hysteresis Setting.
Par exemple, si le déclenchement de la protection contre les surintensités est réglé à 100% du courant à pleine charge (IFLC) et si Hysteresis Setting pour les protections de courant est réglé à 3 %, le seuil de réinitialisation du déclenchement pour la protection contre les surintensités est de 97% de l’IFLC.
L’hystérésis est fixée pour les protections suivantes :
-
Perte de phase de tension - 35 % du déséquilibre
-
Perte de phase de courant - 15 % du courant pleine charge
-
Déséquilibre de tension - 3 % du déséquilibre
Réglage des paramètres
|
Parameter |
Setting range |
Default value |
|---|---|---|
|
Current protection |
3–15 % in step of 1% |
3% |
|
Voltage protection |
3–15 % in step of 1% |
3% |
|
Frequency protection |
1–15 % in step of 1% |
3% |
|
Power protection |
3–15 % in step of 1% |
3% |
|
Analog input protection |
1–3 mA in step of 1 mA |
1 mA |
|
Temperature protection |
2–15 °C in step of 1 °C |
5 °C |