Perte de communication
Description
Fonction de perte de communication :
-
Détecte la perte de communication entre LTMT main unit et l’automate ou le DCS connecté via le réseau de communication, une fois la communication établie.
-
Génère une alarme ou une action de déclenchement en fonction du réglage de la fonction.
Lorsque le paramètre Déclenchement en mode distant uniquement est activé, LTMT main unit envoie la commande de déclenchement uniquement lorsque le moteur fonctionne en mode distant. Si le moteur fonctionne en mode local, LTMT main unit envoie uniquement le signal d’alarme.
Paramétrage
|
Parameter |
Range |
Default value |
|
Function |
|
Disable |
|
Time Delay |
0.1 – 6000.0 s in step of 0.1 s |
1 s |
|
Reset Mode |
|
DI + Reset Key |
|
Auto-Reset Delay (Applicable only if Reset mode is Auto) |
0.0 – 6000.0 s in step of 0.1 s |
0 s |
|
Trip in Remote Mode Only |
|
Disable |