DOCA0257FR-01

Gestion des chutes de tension

Présentation

Lorsqu’une chute de tension est détectée, LTMT main unit peut exécuter deux fonctions différentes pour délester et reconnecter la charge automatiquement.

La sélection s’effectue via le paramètre du mode de chute de tension :

Si le mode de chute de tension est

Alors

Aucun

Les fonctions de chute de tension sont désactivées

Délestage

La fonction de délestage est activée

Redémarrage automatique

La fonction de redémarrage automatique est activée

Les fonctions de délestage et de redémarrage automatique s’excluent mutuellement.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?