DOCA0257FR-01

Configuration de l’équipement

AVERTISSEMENT
FONCTIONNEMENT IMPRÉVU DE L’ÉQUIPEMENT
  • L’application de ce produit nécessite des compétences en conception et programmation de systèmes de contrôle. Seul le personnel possédant ces compétences doit être autorisé à programmer et à utiliser ce produit. Respectez la réglementation locale et nationale en matière de sécurité.
  • Toute modification de la configuration de l’équipement peut provoquer un court-circuit ou mettre la charge sous tension.
  • Vérifiez que le câblage approprié a été réalisé conformément à la configuration de l'équipement.
  • Assurez-vous que l’alimentation triphasée ou monophasée du moteur est coupée et que l’alimentation des entrées et sorties des modules d’extension LTMT est coupée pendant la modification de la configuration de l’appareil.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

La configuration de TeSys Tera system peut être réalisée à l’aide des interfaces suivantes :

  • PC exécutant SoMove logiciel conteneur FDT avec TeSys Tera DTM installé.

  • LTMTCUF control operator unit.

  • Un automate ou un DCS via le réseau de communication.

Paramétrage

Nom du paramètre

Plage de réglage

Valeur par défaut

LTMT main unit

  • LTMTEBD

  • LTMTEFM

  • LTMTPBD

  • LTMTPFM

  • LTMTMBD

  • LTMTMFM

Aucune

Type LTMTCT/LTMTCTV sensor module

  • LTMTCT3T

  • LTMTCTV3T

  • LTMTCT25T

  • LTMTCTV25T

  • LTMTCT100T

  • LTMTCTV100T

  • LTMTCTV3UT

  • LTMTCTV25UT

  • LTMTCTV100UT

Aucune

Type LTMT expansion module 1

  • Aucun

  • LTMTIN42FM

  • LTMTIN42BD

  • LTMTAN21

Aucune

Type LTMT expansion module 2

  • Aucun

  • LTMTIN42FM

  • LTMTIN42BD

  • LTMTAN21

Aucune

Type LTMT expansion module 3

  • Aucun

  • LTMTIN42FM

  • LTMTIN42BD

  • LTMTAN21

Aucune

Type LTMT expansion module 4

  • Aucun

  • LTMTIN42FM

  • LTMTIN42BD

  • LTMTAN21

Aucune

Type LTMT expansion module 5

  • Aucun

  • LTMTIN42FM

  • LTMTIN42BD

  • LTMTAN21

Aucune

Température LTMT main unit

  • Aucune

  • PT100

  • PTC

Aucun

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?