SUG_DA_WH-04

Administration af Wiser Home AI

Du kan tilmelde/framelde enhederne eller redigere Hjem-profilen, når det er nødvendigt.

  1. Tryk på Hjem skærmen på > Energistyring > Wiser Home AI.

Tilmelding/deaktivering af enheder fra Wiser Home AI

Tilmelding af de eksisterende deaktiverede enheder til Wiser Home AI:

  1. Aktivér vippekontakten for enhederne, som du ønsker skal have denne funktion.

    BEMÆRK: Du kan ikke tilmelde Reducer min regning til to enheder af samme type. Hvis du f.eks. har tilmeldt 1 EV-oplader og 1 vandvarmer , og du ønsker at tilføje endnu en EV-oplader eller vandvarmer, skal du deaktivere den tidligere tilmeldte enhed for at aktivere den nye enhed.

Framelding af enhederne fra Wiser Home AI:

  1. Deaktivér vippekontakten for enhederne, som du ønsker skal have denne funktion.

    Der vises et notifikationsvindue. Læs informationen omhyggeligt.

  2. Tryk på Fortsæt, hvis du vil fortsætte, ellers tryk på Annuller.

Ændring af din Hjem profil

Hvis du ønsker at ændre dine hjem-profiloplysninger for dine enheder:

  1. Tryk på på de påkrævede oplysninger, der skal opdateres.

    • Brug af bil

      • Forlad hjemmet

        (tid)
      • Bruger dagligt

        (km)
    • Forbrug af varmt vand

      • Bruger brusebad om morgenen

        (antal personer)
      • Bruger brusebad om aftenen

        (antal personer)

Deaktivering af Wiser Home AI

Deaktivering af Wiser Home AI-tjenesterne:

  1. Tryk på Opsig prøveperiode.

    Der vises en skærm, som bekræfter din annullering.

  2. Tryk på Opsig prøveperiode > Ja > OK, hvis du stadig ønsker at annullere.

    Du vil blive omdirigeret til Hjem skærmen.

Tryk på > Energistyring > Wiser Home AI på Hjem skærmen for at aktivere tjenesten igen. Følg trinene i Aktivér Wiser Home AI.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.