SUG_DA_WH-02

Lys

Wiser Multiwire LED Dimmer puck

CCT5010-0003

Wiser Multiwire LED Dimmer puck kombinerer fordelene ved intelligente lysdæmperfunktioner med almindelige mekaniske trykknapafbrydere.

BEMÆRK: Mekaniske trykknapafbrydere skal være godkendt til brug i 220 - 240 V AC -applikationer.

LK produktkatalog

Instruktionsark (PDF)

Brugervejledning til enhed

LK Fuga® Wiser LED Drejelysdæmper

545D6103

545D0103

Styrer lysniveauet i et rum, eller indstiller automatisk lyset til et ønsket niveau som følge af en bestemt betingelse eller hændelse. Kan tænde og dæmpe ohmske, induktive og kapacitive belastninger.

LK produktkatalog (uden centerplade og knob)

LK produktkatalog (med midterplade og knob)

Instruktionsark (PDF)

Brugervejledning til enhed

Wiser puck relæ

CCT5011-0002W

Konverterer kompatible mekaniske trykknapafbrydere til intelligente afbrydere. Tilslut op til 10 kompatible mekaniske trykknapper.

BEMÆRK: Mekaniske trykknapkontakter skal være godkendt til brug i 220-240 V AC-applikationer.

LK produktkatalog

Instruktionsark (PDF)

Brugervejledning til enhed

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?