SUG_DA_WH-04

Kontoindstillinger

I kontomenuen kan du administrere din adresse, tilpasse notifikationer og alarmer, administrere privatlivsindstillinger, oprette forbindelse til tredjepartsapps, opdatere din adgangskode og endda slette din konto, hvis det er nødvendigt.

I menuen Indstillinger:

  1. Tryk på Konto (A).

Menuen Konto:

Mit Hjem Angiv oplysninger om dit hjem.
Notifikationer og alarmer Indstil, hvilke Notifikationer og alarmer du ønsker at modtage.
Apps og forbindelser

Apps og forbindelser har følgende indstillinger:

Wiser forbindelser

  • Wiser energi: Hvis du har en Wiser energi-konto, kan du forbinde din Wiser energi-app eller oprette en konto.

Partner forbindelser

  • Enode: Enode giver dig mulighed for at forbedre din oplevelse af EV-opladning ved at integrere med Wiser-appen. Ved at oprette forbindelse til Enode kan du styre din EV-oplader og overvåge vigtige detaljer som f.eks. enhedsstatus og telemetridata. Se XXX for fuldstændig information om Enode.

Forbindelser til tredjeparter

  • Alexa/Google Home: Integrér med populære tredjepartsapps som f.eks. Alexa og Google Home for nem stemmestyring. Se Stemmestyring for detaljeret information.

  • Matter: Aktivér Matter-kompatible enheder for at kommunikere med tredjepartsapps, f.eks. Google Home, Apple Home og Amazon Alexa, og sikre problemfri interaktion mellem dine intelligente enheder. Se Matter for detaljeret information.

Administration af personlige oplysninger

Aktivér eller deaktiver muligheden for at modtage markedsførings-e-mails og bidrage til analyse af data med henblik på serviceforbedring. Den giver også information om vilkår for brug og meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger.

Skift adgangskode Du kan ændre din adgangskode her.
BEMÆRK: Du kan finde kravene til Wiser Home-adgangskode i kapitlet Oprettelse af en konto
TIP: Overvej tip om adgangskoder og andre metoder til at sikre dit system i kapitel Principper for cybersikkerhed
Log ud

Log ud af din konto

BEMÆRK: For at bruge Wiser Home-appen skal du være logget ind med en konto.
Slet min konto

Slet din konto.

Sletning af din konto sker øjeblikkeligt og er permanent.

Du skal være logget ind på din Wiser Hub for at kunne slette din konto.

BEMÆRK: Hvis du sletter din konto, markeres din e-mailadresse som slettet.
BEMÆRK: En slettet konto kan ikke gendannes.
BEMÆRK: Hvis du sletter din konto, logger du ud af Wiser-systemet, og du kan ikke logge på igen. Sørg for først at tage Wiser-systemet ud af drift.
TIP: I stedet for at slette din konto skal du, hvis du har brug for at forlade et Wiser-system (f.eks. ved flytning), nulstille hubben og gemme dine loginoplysninger til det næste Wiser-system.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.