SUG_DA_WH-04

Systemkrav

Til et Wiser-system har du som minimum brug for følgende enheder og betingelser.

Wiser Hub

Hubben kommunikerer med alle Wiser-enheder og Wiser Home-appen.

Du kan finde mere information om de tilgængelige hubs i kapitel Liste over Wiser-enheder

Internetadgang til hubben

For at kunne styre Wiser-enheder korrekt skal hubben være tilsluttet til internettet via din router.

VIGTIG:
  • Hubben kræver IPv4-netværksfunktioner for at fungere korrekt. For at sikre fuld funktion skal du sørge for, at IPv4 er aktiveret i dit lokale netværk og internetindstillinger på din internetudbyders router. Systemer, der kun er konfigureret som IPv6, påvirker din hubs evne til at kommunikere og modtage softwareopdateringer og kan påvirke din evne til at fjernstyre hubben.

  • Hubben kræver også, at bestemte porte åbnes for internetadgang. Se afsnittet Fejlfinding for en liste over alle påkrævede porte.

Wiser-enheder

Du kan finde mere information om de tilgængelige Wiser-enheder i kapitel Liste over Wiser-enheder

Wiser Home-app

Læs kapitel Download af Wiser Home-appen for mere information.

En gyldig e-mailadresse.

Hvis du vil konfigurere dit Wiser-system, skal du tilmelde en konto hos Schneider Electric med en gyldig e-mailadresse.

Operativsystemer og versioner

For at kunne bruge appen skal din enhed understøtte bestemte operativsystemer og versioner.

Understøttede operativsystemer

  • Mobiltelefon/tablet: Android-version 8 og nyere

  • iPhone/iPod touch: Apple® iOS-version 15 og nyere

  • iPad: Apple® iPadOS-version 15 og nyere

  • Apple Vision: Apple® visionOS 1.0 eller nyere.

BEMÆRK:
  • Når der udsendes en ny version af et operativsystem, kan det tage noget tid, inden Wiser-systemet er fuldt kompatibelt med denne version.

  • Hvis Schneider Electric-programmer anvendes med en Android-telefon, der har forbigået restriktioner, eller en jailbroken iPhone, ophæves alle garantier, der er knyttet til applikationen.

  • Grænsefladernes kompatibilitet med dine enheder afhænger af den installerede softwareversion og kan ændres i forbindelse med en softwareopgradering. På grund af det store udvalg af muligheder på markedet kan din enheds kompatibilitet og funktion med appen ikke garanteres.

Dataplacering

Dataplacering henviser generelt til et obligatorisk retligt eller administrativt krav, der direkte eller indirekte kræver, at data lagres eller behandles, udelukkende eller ikke-eksklusivt, inden for en bestemt jurisdiktion.

Hvis lovgivningen om dataplacering gælder i dit område, anbefaler vi på det kraftigste, at du konfigurerer denne enhed eller dette system på en måde, så der ikke udføres en grænseoverskridende overførsel af data direkte eller via andre kanaler. Oplysninger om dataplaceringsregler kan variere fra land til land. Dit juridiske team er den bedste ressource til at give dig råd om overholdelse i din specifikke situation.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.