SUG_DA_WH-04

Google Home

Google Home er en serie af intelligente højttalere, der fungerer på samme måde som Amazon Echo. Googles intelligente PA, Google Assistent, svarer til Amazons Alexa. Google Home findes også på alle Android-enheder og kræver ikke brug af "Smart Speakers".

Brugeren kan udtale en lang række kommandoer for at anmode om information eller bede Google Assistent om at udføre en handling, f.eks. afspille musik, afspille en video, rapportere nyheder, få adgang til automatisering af boligen. Alt dette kan styres fra en Google Home-enhed.

Konfiguration af Wiser Home med Google Home

  1. Tryk på på Wiser Home-appens Hjem skærm.

  2. Tryk på Konto > App og forbindelser for at se de tilgængelige cloud-tjenester.

  3. Tryk på Google Assistent . Dette åbner Google Assistent-appen på din smartphone, så du kan forbinde den med Wiser-systemet.

  4. Vælg Wiser varme i listen for at konfigurere din Wiser Home-opsætning.

  5. Indtast det brugernavn og den adgangskode, du har oprettet for dit Wiser-system, og tryk på Færdig.

  6. Giv de nødvendige tilladelser for at kunne søge alle de Wiser-enheder, du har indstillet, og styre dit Wiser-system med app'en Google Assistant og med stemmekommando.

Ændringer lavet med Google Home

Alle ændringer, der udføres via en stemmekommando, og som vedrører rumtermostater og radiatortermostater, gælder i en time, eller indtil den næste planlagte begivenhed. Brugeren kan ikke ændre denne handling. Det gælder også for boosts, der startes fra radiatortermostaten.

Årsagen til ikke at implementere permanente ændringer af Wiser-temperaturen er, at en stemmekommando nemt kan glemmes, hvilket resulterer i, at opvarmningen utilsigtet forbliver tændt i lange tidsrum, som f.eks. når brugere forlader deres bolig.

BEMÆRK: Når der gives en kommando for at forøge/reducere temperaturen, men der ikke er angivet et temperatursætpunkt, indstiller Google Home som standard den nye sætpunkttemperatur på det tidligere sætpunkt ± 3 grader. Denne værdi styres af Google Home og adskiller sig fra et normalt Wiser-boost, der som standard indstiller det nye sætpunkt til ±2 grader over/under den aktuelle omgivelsestemperatur.
BEMÆRK: Kommandoer til at "tænde/slukke" opvarmningen er i øjeblikket ikke tilgængelige på Google Home. Det gøres bevidst, da "slukket" ikke kan forenes med begrebet midlertidig betjening, og omvendt findes begrebet om et "tændt" sætpunkt ikke på Wiser-systemet.
BEMÆRK: Hvis Wiser-stikket følger en tidsplan, varer alt, hvad du beder Google Home om at gøre i forhold til Wiser-stikkene, indtil den næste begivenhed i Wiser-stikkets tidsplan. Hvis Wiser stikket kører i manuel tilstand, varer alt, hvad du beder Google Home om at gøre, indtil den næste kommando enten fra Google Home eller fra Wiser Home-appen.

Almindelige Wiser-kommandoer til Google Home

Nedenstående liste er almindelige Wiser-kommandoer, der bruges sammen med Google Home:

  • Forespørgsel: "OK Google, er lyset i soveværelset tændt?"

  • Rumtemperatur: "OK Google, hvor varmt er (rummets navn)?"

  • Indstil temperatur: "OK Google, indstil (rummets navn) på XX grader"

  • Forøg temperatur: "OK Google, forøg sætpunktet med XX grader"

Nedenstående liste er almindelige Wiser intelligent stik-kommandoer, der bruges sammen med Google Home:

  • Bordlampekommando: "OK Google, tænd/sluk bordlampen"

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.