SUG_DA_WH-04

Appindstillinger

Oversigt over de tilgængelige indstillinger i indstillingsmenuen.

Menuen Indstillinger indeholder forskellige indstillinger for dele af Wiser Home-systemet.

Rum og Enheder styres fra menuen Indstillinger.

Hjem-skærmen:

  1. Tryk på .

    Menuen Indstillinger:

    Konto

    Rediger detaljerne for din konto, f.eks. adgangskode, indstillinger for meddelelser, hjemmeadresse osv.

    BEMÆRK: Du kan også finde meddelelsesindstillingerne (f.eks. lavt batteriniveau) her.

    Energistyring

    Denne mulighed er kun tilgængelig, hvis du har energienheder installeret i hjemmet.

    • Takst: Indstil tariffen for at tilgå dine energiomkostnings- og faktureringsdata. Du kan indstille tariffen baseret på din kontrakttype. Se Fastsættelse af priser for at få detaljerede oplysninger om, hvordan tariffen skal fastsættes.

    • Anti-tripping-styring: Til at aktivere/deaktivere anti-tripping-styring for enheder. Anti-tripping-styringen forhindrer afbryderen fra at udløse ved at frakoble belastningen (f.eks. vandvarmer, EV-stik) eller reducere belastningens effekt. Enheder, der er kvalificerede, føjes automatisk til anti-tripping-styringen. Se Anti-tripping-styring for detaljeret information om, hvordan anti-tripping-styringen tilmeldes.

    Rum

    Liste over alle rum i dit hjem. Adgang til rumindstillinger.

    Enheder

    Liste over alle enheder i dit hjem. Adgang til enhedsindstillinger.

    Væk-tilstand

    Angiv, hvad der sker, når du aktiverer Væk-tilstand, f.eks. temperaturindstilling, og hvilke enheder der skal slukkes. Se Væk-tilstand for detaljerede oplysninger.

    Systemindstillinger

    Mere detaljerede oplysninger om Wiser Home App. Indstil din tidszone her.

    Support

    Giver dig generel hjælp, f.eks. linket til afsnittet med ofte stillede spørgsmål påse.com, adgang til detaljeret vejledning, rapport om fejl og indeholder kontaktoplysninger til kundesupport. Se Support for detaljerede oplysninger.

    Hjem-skærm

    Tilpas udseendet af Hjem-skærmen.

    App-tema

    Tilpas udseendet af Wiser Home app til lys tilstand eller mørk tilstand. Se App-tema.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.